This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:PRBS 训练模式的定义是什么?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975901/ads5296a-what-precisely-are-the-prbs-training-pattern-definitions

器件型号:ADS5296A

ADS5296A 的数据表没有详细介绍 PRBS 序列、我无法通过快速 TI 搜索找到这些模式的通用参考。  我想了解更多详细信息。

假随机位序列不是标准化的、但某些标准要求使用特定的 PRBS 模式。  它们通常由线性反馈移位寄存器通过移位寄存器中的抽头 XOR 或 XNOR 来实现、以生成移入的新位。  对于 n 位 PRBS、只有一些抽头组合可提供2ⁿ-1位的最大长度序列(MLS)。

PRBS9模式是否使用第9位和第5位的异或来生成移入的新(第0位)位?

PRBS23 XOR 位23和18是否生成新的0位?

具有零种子的 XORs 将保持为0。  具有一个全一种子的 XNORs 将保持全一。  XOR 和 XNOR 都为正确的抽头提供 MLS 序列。

为了使对齐代码正常运行而不对实际数据进行良好的示波器捕获、我应该对 ADS5296A 有什么期望?

衷心感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请在下面找到相关说明-

    ADS52J96中的 PRBS 发生器可以在由寄存器0x25控制的通道输出上提供9位或23位 LFSR 伪随机模式。 要启用 PRBS 模式、需要设置寄存器0x25中的 PRBS_TP_EN 位。 默认为23位 LFSR。 要选择9位 LFSR、请设置 PRBS_MODE_2位。 可通过将 PRBS_SEE_FER_REG 位启用为1以及写入0x24和0x23中 PRBS_SEED 寄存器的值来选择 PRBS 模式的种子值。

    根据您的正确理解、当使用23位 LFSR 时、位23和位18的异或用于生成新的 LSB 位。 当使用9位 LFSR 时、位9和位5的异或用于生成新 的 LSB 位。 两种 PRBS 模式的多项式方程如下:

    PRBS23:x^23 + x^18 + 1

    PRBS9:x^9 + x^5 + 1

    如需更多信息、请告知我们。

    此致、

    Kalyan