This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:ADS1018单端 FSR

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975975/ads1018-ads1018-single-ended-fsr

器件型号:ADS1018

如果我在单端模式下使用 ADS1018、并将 FSR 设置为[010](2.048)、那么输入电压范围是否为0 - 2.048伏?

因此、要测量电压、需要将其从0 - 2.048伏进行调节-最大输入电压将是2.048伏?

(抱歉、如果这似乎是一个明显的问题...)

此致、

Todd Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12位结果仍然表示+/- 2.048V、但由于您是单端的、因此0至+2.048V 时它实际上仅使用11位。

    建议的输入范围为+2.048V、但应采用 GND-0.3V 至 VDD+0.3V 的绝对范围。  我还没有给自己的电路板中设计的 ADS1018上电、但我希望-0.3V 和 GND 之间的输入会产生实际负值; 我希望使用电阻分压器将我的所有较高电压调节到接近2V 的水平、但我使用+/- 4.096V 刻度测量的2.5V 线路除外。  电压低于2V 的电压。

    请记住采样电容。  如果使用电阻分压器、则需要足够小的值、以便在提取样本电荷时恢复电压。  较大的值可与输入并联的附加电容一起使用、从而降低频率响应。  如果发生采样事件时电压不移动、您将获得可靠的测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    John 在回答中提供了很多有用的信息。

    我想补充的一点是、ADC 使用的双极编码方案表示从-FS 到+FS 的代码范围。 ADC 测量 AINP 和 AINN 之间的电压、这就是代码符号的确定方式。 如果 AINP > AINN、则代码将为正值。 如果 AINP < AINN、则代码将为负值。 但在任何一种情况下、这些值都必须处于 ADC 的绝对输入范围内、并且必须是接地端的正电压。 对于单端测量、AINP 始终大于 AINN、因为 ADS1018不能转换真正的负电压(<GND). ) 因此、您将只使用正代码范围(0至+FS)、因此 John 在评估中正确、您可以使用单端信号实现最大11位的分辨率。

    如果您需要一个能够测量低于 GND 的信号的器件、请告诉我、我可以推荐其他器件。 我们拥有的某些器件能够测量信号<GND using a bipolar supply as well.

    布莱恩