This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:增益/偏移误差和漂移计算问题

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975803/ads124s08-gain-offset-error-and-drift-calculation-question

器件型号:ADS124S08

我希望对 TUE 计算进行一些确认。

对于全温度、PGA =启用且增益= 1~8 Ω、ADS124S08 DS 指定如下内容
(在下一步中将所有电压转换为电压)

误差源(MAX)
增益误差 120 ppm
增益误差漂移 4. ppm/℃
偏移误差 120/增益= 30 uV
偏移误差漂移 200 nV/℃
INL 15. PPMfsr

我的问题是、对于 TUE 计算、您需要知道 FSR。
假设基准电压为1.5V、FSR =±VREF/增益、对吧?
因此、当增益= 4时、FSR 为±1.5V/4 =±0.375V = 0.75V

使用0.75V 作为 FSR 来计算 TUE 可得出...

转换为电压的误差源(MAX)
增益误差 0.000090000
增益误差漂移 0.000150000
偏移误差 0.0000300
偏移误差漂移 0.00001
INL 0.00001125

然后、我们添加误差以分离为增益、偏移和 INL

总增益误差 0.000240
总偏移误差 0.00004
INL 0.00001125

然后、我们计算 TUE (平方和)

星期二 0.00024357

我是否正确地执行此操作来计算最坏情况下的 TUE?

谢谢
Darren