This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316:比较和驱动器电路保护

Guru**** 2603295 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975808/tx7316-comparison-and-driver-circuit-protection

器件型号:TX7316

我们将 TX7316视为超声波前端的脉冲发生器/Rx 开关
在市场调查中、我们注意到 STHV1600提供的功能大致相同。
TI 也很可能做过一些"市场调查"、我的问题是:

- TX7316比 STHV1600好的方式是什么?
-脉冲发生器是否有任何保护、以便不会打开 AVDDP_HV 和 AVDDN_HV 的"开关"
不能同时在阵列中选择其他选项? 那么、对这种情况的保护是什么呢
错误?

期待收到您的回复。

此致、
ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    由于器件 TX7316在选择性披露下共享、因此我们希望使对话脱机。

    如果我们向您发送电子邮件以讨论您的问题、您是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    当然可以。

    此致、
    ED