This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:LED 未亮起

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975742/tsw1400evm-leds-not-turning-on

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS4142

您好!

我将 TSW1400与 ADS4142配合使用来捕获数据。
我提供了一个具有1.5vpp 和0v 偏移的40MHz 正弦波时钟和一个具有1Vpp 0v 偏移的5.1Mhz 模拟输入正弦波。
TSW1400的 USER_LED0 - USER_LED7未亮起、输入5V 指示灯 LED 亮起。 您能否为此提供解决方案?
提前感谢您。

此致、

Akshai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshai、

    确保 TSW1400EVM 使用的5V 电源能够提供至少4A 的电流、如果电源具有此选项、则确保将电流限制设置为至少4A。

    此致、

    Jim