This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7809:最大数字输出电流?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975632/ads7809-max-digital-output-current

器件型号:ADS7809
主题中讨论的其他器件:ADS8681

大家好、

你好。

 ADS7809UB 的最大数字输出电流是多少?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    数字输出的额定拉电流为500uA、灌电流为1.6mA。 我们没有任何其他数据。 如果这是一种新设计、建议使用 ADS8681 ADC 系列。

    此致、

    戴尔