This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:每通道采样率或总采样率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975559/ads7830-sample-rate-per-channel-or-total

器件型号:ADS7830

您好!

在 ADS7830数据表中、它列出了以下采样率、对400kHz 感兴趣。

该采样率是多路复用器的每通道(即每个输入10ksps)还是总计(即每个输入1.25ksps)?

如果客户希望在单个总线上使用4个 ADS7830s、他们是否仍会在总线上限制为10ksps (即每个 ADC 2.5ksps)?

它们的目标是每5-10ms 读取所有32个通道。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nicholas

    如您所述、数据表中给出的样本是每通道1.25Ksps 的总数。

    在总线上使用4个器件时、这会将每个器件限制为每个 ADC 2.5ksps、正如您所注意到的那样。

     

    客户仍然可以在 10ms 内读取所有32个通道、例如 每100us 读取一次每个通道、它们将在所需的5ms 标记范围内

     

    此致

    Cynthia