This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:自主模式、在存储器中保持 RMS 值

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975536/ads7128-autonomous-mode-holding-rms-value-in-memory

器件型号:ADS7128
主题中讨论的其他器件:ADS7038

大家好、团队、

ADS7128和/或 ADS7038是否可以在自主模式下工作、并保持来自所有输入通道的信号的存储器 RMS 值(在 NEW_CHX 寄存器中)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有 ADS7128 ADS7028 具有 RMS 功能。  

    该器件在自主模式下不支持 RMS、但您可以在自主模式下使用平均值计算。  

    此致

    Cynthia