This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:ADs42lb69最大采样频率

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975328/ads42lb69-ads42lb69-maximum-sampling-frequency

器件型号:ADS42LB69

您好!

在数据表中、 最大采样频率被称为250MSPS。 我计划使用具有60MHz 模拟输入的204Msps。 请告诉我是否可以继续执行此采样率。

此致、

Pratiksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratiksha、

    由于使用 DDR 模式时的最小采样率为10Msps、使用 QDR 模式时的最小采样率为30Msps、因此在任一模式下、在204Msps 时都不会出现采样问题。

    此致、

    Jim