This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:关于 OVR 设置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974221/dac8760-about-ovr-setting

器件型号:DAC8760

大家好、

 

我们希望在 OVR=1b 时将 DAC8760用于“1V 至5V”和“4mA 至20mA”。

 

----

[第1季度]

我们要将“满量程电压=5V 左右”设置为 OVR=1b、VREF=5V、GAIN=1、N=16。

然后、我必须设置案例3的代码。

我的理解是否正确?

 

我的理解如下。

案例1:如果 OVR=0b、则在代码(DAC 数据寄存器)=FFFFh 时、满量程电压为4.999924V。

CASE2:如果 OVR=1b、则在 CODE (DAC 数据寄存器)=FFFFh 时、满量程电压为5.49916V。

案例3:如果 OVR=1b、则满量程电压为4.949966V、编码(DAC 数据寄存器)=E666h。



----

 

[第2季度]

我们希望在 OVR=1b、N=16时将输出电流设置为“4mA 至20mA”。

我的理解如下。

案例1:如果 OVR=0b、则在 CODE (DAC 数据寄存器)=FFFFh 时、输出电流为19.99976mA。

CASE2:如果 OVR=1b、则在 CODE (DAC 数据寄存器)=FFFFh 时、输出电流为19.99976mA。

 

因此、OVR 设置(0b 或1b)不会影响输出电流值。

我的理解是否正确?



----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、


    对于问题1、您回答正确。 当您将 OVR 位设置为1时、增益范围增加10%。 OVR 设置为1时的结果范围如表10所示:

    如果基准电压为5V、那么要在 DAC 上获得5V 输出、您需要大约 E8BAh = 59578d 的代码。 这来自:

    VOUT = 5V * 1.1 * 59578/2^16 = 5V

    请注意、即使使用此代码、您也需要更大的电源电压才能获得高于5V 的值。 电压输出放大器将受到电源电压的限制。

    对于问题2、您也答对了、IOUT 输出范围不受 OVR 位的影响。 如果 OVR 设置为0或1、则 IOUT 电流将相同。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫-圣、

     

    感谢您的快速回复。

    我施加的 AVDD=10V 以上。

    因此、我了解这可以提供5.5V 输出电压。

    我的理解是否正确?

     

    >您需要较大的电源电压才能获得高于5V 的值。 电压输出放大器将受到电源电压的限制。


     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、  

    你是对的。 在设置了超量程位的情况下、DAC 应该能够达到+5.5V。 在表10之前的段落中。 最后一行显示"如果设置了 OVR 位、只要电源有余量、输出电压范围就会遵循表10。"  

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    感谢您的快速回复。

     

    此致、

    隐藏