This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:DAC37J84一般性问题

Guru**** 2675835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975386/dac37j84-dac37j84-generic-question

器件型号:DAC37J84

您好、先生、

我想使用四路高速 DAC 来驱动两个 IQ 调制器。

我需要向每个 DAC 输入发送130MS/s。 我需要 DAC 过采样2个输入、因此每个 DAC 频率采样将为260MS/s

两个 IQ 对必须完全同步。 功耗必须最低。

由于 JESD204驱动 DAC 的导线似乎较少、因此我想使用 DAC37J84器件。

这是一个好选择吗? 它的速率限制似乎更低、只有1250MS/s。

感谢您在阅读整个数据表之前提供的帮助...

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC37j84应支持您的应用。

    -Kang