This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4142EVM:使用 TSW1400进行 ADS4142/ADS58B18数据采集

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58B18, ADS4142, ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975325/ads4142evm-ads4142-ads58b18-data-capture-using-tsw1400

器件型号:ADS4142EVM
主题中讨论的其他器件:ADS58B18ADS4142ADS4149

您好!

我想知道 ADS4142和 ADS58B18是否相同。
此外、在 HSDC PRO GUI 中、如果无法输入 ADC 值为4142或58B18、则可以获取 HSDC PRO 的 ADC4142的 ini 文件。

此致  

AKSHAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshai、

    ADS58B18是不同的。 这只是 一个11位部件、并且有一个缓冲模拟输入、此输入需要在引脚21上有一个额外的电源。

    使用 HSDC Pro 时、您将选择 ADS4149.ini、因为它与 ADS4142是相同的器 件、但具有更快的采样率。

    此致、

    Jim