This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8832:VREF 的绝对最大值

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974164/dac8832-abs-max-for-vref

器件型号:DAC8832

大家好、团队、

 

客户希望确保 VREF 的绝对最大额定值未显示在数据表中。

它们将通过运算放大器为 VREF 供电、Vcc 为12V、VREF 在启动时可能立即输入12V。

 

您能否分享最大绝对电压的 VREF 规格?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki-San、

    VREF 的绝对最大额定值将与 VDD 的绝对最大值相同。 这在绝对最大额定值表中以7V 表示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

     

    DAC8832在 VREF 引脚上是否有内部钳位电路?

    一些 ADC 显示 VREF 时的绝对最大值为 AVDD±0.3V、10mA、客户想知道 DAC8832是否具有相同的功能。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki-San、

    是的、VREF 将被钳位到 VDD、因此绝对最大电压将为 VDD + 0.3V。