This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:级联转换器问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973988/ddc232-problems-with-cascading-converters

器件型号:DDC232

你(们)好。

这是我之前关于级联多个 DDC232转换器的问题的后续。 我的研究组已经生产了一些采用 DDC232芯片的新电路板、到目前为止、我们已经能够一起使用1块和2块电路板、所有组件都运行良好。 遗憾的是、我们在添加第三个或第四个电路板时遇到问题。

我们使用的配置为:

  • 20位分辨率
  • CONV 切换前后的读数
  • 170us 集成时间
  • 350pC 满量程范围
  • 10MHz CLK
  • 20MHz DCLK 和 CLK_CFG
  • 或门在电路板上传播 DVALID

我们目前面临的问题是、我们观察到链中第2和第3电路板(其中第1个电路板连接到 FPGA)中相同输入的值存在某种"镜像"。 例如、如果光电二极管上的光是光、连接到链中第三个电路板的输入1、则我们观察到与第二个电路板的输入1相对应的值增加。 等等。 我们无法确认镜像是否准确、但有明显的影响。 我们还观察到、当有3块电路板时、第2块和第3块电路板的读数会增加噪声/波动。 当链中只有2个电路板时、第二个电路板中不会出现这种增加的噪声。 无论链中的电路板数量如何、连接到 FPGA 的电路板都能正常工作。

到目前为止、我们为诊断问题所采取的步骤包括:

  • 确认发送到 FPGA 的实际数据中存在"镜像"、以排除 FPGA 或 PC 错误。 为此、我们使用 Vivado 的集成逻辑分析仪查看 DOUT 上的数据。
  • 将 DCLK 减慢至10MHz 和5MHz–这似乎没有什么不同。
  • 使用示波器、检查板间的 DVALID、DCLK 和 CLK 延迟。 我们仅测量了大约2-4 ns 的延迟、这不应足够显著、不会导致20MHz DCLK 出现问题。

您是否可以建议我们采取进一步的步骤? 需要注意的缺陷有哪些? 我怀疑 DIN 和 DOUT 的连接方式可能存在问题、这会导致3块或更多电路板出现问题。

遗憾的是、我无法公开分享电路板的设计、但如果有人能够进一步讨论、我很乐意私下分享这一点和我们的一些成果。 我应该补充的是、我个人没有设计电路、而是由一名合作者为我的团队设计的、因此我不是电路设计专家。

非常感谢、

Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saad、

    由于您想脱机进行此对话、您能否将您的问题发送到邮件列表: ddcxxx-support@list.ti.com 以及此 e2e 帖子的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    刚刚向该地址发送了一封电子邮件。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    我们已收到您的信息、并将离线与您联系。  

    谢谢。

    -TC