This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:带宽

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC34H84, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974622/dac3484-bandwidth

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件: DAC34H84DAC3482

您好!

   与外部 IQ 调制器(例如 TRF 系列)配合使用时、可使用 DAC3484生成的最大信号带宽是多少? 我们需要生成带宽为500MHz 的信号。 请告知、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于最大 LVDS 总线(交错方式)为1.25Gbps、因此最大输入数据速率为312.5MSPS。 312.5MSPS 的输入数据速率与大约80%的 FIR 滚降相乘、是250MHz 的宽带宽。

    要获得500MHz 的带宽、您可以考虑使用 DAC3482或 DAC34H84