This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261EVM:连接外部微控制器、测量单端输入

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974692/ads1261evm-ads1261evm-interfacing-with-external-micro-controller-measuring-the-single-ended-inputs

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1261

您好!

我使用的是 ADS1261EVM 板、能够使用 Δ-Σ ADC 评估软件 GUI 执行寄存器读取/写入操作。 在使用 EVM 时、我在下面有一些问题、请帮我解答。

1) 1)如何测量单端输入? 为 AIN0提供了2.5V 电压、为了测量此电压、AIN1接地。 我在 INPMUX 寄存器的 MUXP 和 MUXN 中选择了 AIN0和 AIN1。  我分别选择 AVDD (5V)、AVSS (0V)作为默认正负基准输入、并通过 REF 寄存器禁用内部基准。  下面是 ADC 输出。

我不确定上述 ADC 计数是否正确。  单端测量的 ADC 转换数据代码是什么? 通常、 INPMUX 寄存器的 MUXP 和 MUXN 中应选择什么进行单端输入测量?

2) 2)我们希望将 EVM 与外部微控制器连接。 我们是否需要使用跳线 JP1绕过板载处理器以建立与外部微控制器的通信?  

谢谢、  

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    对于#1:您可以使用我们的计算器工具帮助您了解输出代码如何转换为电压: https://www.ti.com/lit/zip/sbac200

    当我使用5V 基准电压将该值放入计算器工具时、输出为2.51V。因此、该器件正在正确测量您的输入。 请注意、要使用 ADS1261的单极电源测量接地基准输入信号、必须禁用 PGA。

    对于#2:是的、您可以通过安装跳线 J1来使用外部 MCU。 请确保两个电路板之间具有牢固的接地连接、否则您可能会在数字通信线路上看到噪声。

    布莱恩