This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:将测量样本转换为时间

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974462/ads1263-converting-measure-samples-to-time

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件:ADCPro

大家好、

你好。

客户正在 使用 ads1263进行测量、并使用 ADC pro 程序读出数据。 ADCPro 中的设置是 7200sps。 程序显示数据速率为 5200Hz。  

他希望计算其测量信号的时间矢量、并希望从采样切换到时间。 通常、它应该是样本除以 SPS、但对于该 ads1263、它不起作用或不正确、因此他不知道如何正确计算测量的样本或将其转换为时间。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    ADCPro 可能会计算 ADC 看到的有效数据速率、而不仅仅是标称数据速率。

    从 ADS1263数据表的表17中可以看出、由于数字滤波器和其他各种延迟、首次转换的延迟更长。 假设未启用 CHOP、则以~1/数据速率从 ADC 进行第二次和后续转换。 因此、对同一通道进行采样的时间越长、得到的数据速率就越接近。

    例如、使用 SINF1滤波器时、ADS1263在7200SPS 时的转换延迟为0.494ms 或~2kSPS。 第二次和后续转换应在1/7200 SPS = 0.139ms 时进行。 如果您采集了10个样本、第一个样本将在0.494ms 内到达、最后9个样本将在0.139ms 时到达。 这10次转换的有效数据速率=(0.494 + 9*0.139)/10 = 0.175ms 或5、731SPS。

    布莱恩