This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:功耗

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974391/afe4400-power-consumption

器件型号:AFE4400

您好!

我需要精确估算 PPG 传感器的功耗、因为我们的项目将"功耗至关重要"。

我对数据表有一些疑问、可以帮帮我吗?

-我可以读取 TX_ANA_SUP = 700uA、RX_DIG_SUP = 270uA。 如果我理解正确、这两种方法都将始终消耗功率、并且不考虑 LED 功耗?

然后、我读取 LED_DRV_SUP = 55uA、TX_CRTL_SUP = 15uA。 如果我想估算平均电流消耗,是否需要做:TX_ANA_SUP + RX_DIG_SUP + LED_DRV_SUP (仅当 LED 暴露时)+ TX_CTRL_SUP +平均 LED 电流(由我自己选择)?

谢谢、

此致、

Aurelie Duval

镀铬
镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    是的、您的理解是正确的。