This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:如果只使用电流输出、则哪个引脚可以保持悬空

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974517/dac8775-which-pin-can-be-leave-floating-if-only-use-current-output

器件型号:DAC8775

您好、专家、

我的客户使用 DAC8775进行电流输出、因此他们希望使电压相关引脚保持悬空、您能否提供有关哪些引脚可以悬空的建议(如 Vsensep、Ccomp)? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、CCOMP 是可选连接。 我相信、仅使用 IOUT 时、VOUT 放大器会被禁用。 因此、您还应该能够断开 VSENSEN、VSENSEP 和 VOUT 的连接。 但是、我需要检查设计以验证这一点、然后我将进行回帖。

    吴约瑟