This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:此 AD 转换器的通信

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974259/ads8166-communication-of-this-ad-converter

器件型号:ADS8166

您好、先生、

我的客户考虑如何并联连接两个 IC。
如果 SPI 通信仅由 CS 切换、是否存在问题?
还是应该使用多路复用器切换数据信号和时钟?
BTW、图72和表28的位和通道与数据表第53页的情况相反、
哪一项是正确的?

感谢您的宝贵意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    使用单独的/CS 线路、您可以在不使用多路复用器的情况下共享相同的 SDI、SCLK 和 SDO 线路。  但是、/CS 线路也用于启动 ADC 的转换。  当从2个或更多 ADS8166连接 SDO 线路时、/CS 线路不能同时处于低电平、这将禁止同时启动转换。

    如果您不需要同时对两个 ADC 进行采样、则共享除/CS 之外的所有 SPI 线路将起作用。

    如果 SPI 通信仅由 CS 切换、是否存在问题?

    只要不需要同时采样、就没有问题。  如果需要、则应使用单独的 SDO 线路。  两个 ADC 仍可共享 SDI 和 SCLK 线路。

    BTW、图72和表28的位和通道与数据表第53页的情况相反、是这样吗?

    感谢您指出此数据表误差。  图72正确;通道 ID 跟随寄存器中的位位置。  表28需要更正。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

    感谢您的宝贵建议。

    非常有帮助。