This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8675:最短设置时间

Guru**** 2882720 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974408/ads8675-shortest-setup-time

器件型号:ADS8675

大家好、团队、

我的客户打算使用 ADS8675通过多路复用器测量210个不同的模拟通道。 输入范围为+-10.24V、+-5.12V、+-2.56V。 通道测量序列要求每个 MUX 设置的测量值在上述3个范围之间随机变化。 使用内置15KHz 抗混叠滤波器将 PGA 增益设置更改为新设置的速度有点不清楚。

PGA 设置的每次测量与实现以下目标所需的相关 ADC 转换之间的最短设置时间是多少:
14位精度?
13位精度?
12位精度?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    此 ADC 上没有 PGA 的稳定时间数据、但当更多信号在外部多路复用器上切换时、内部15kHz LPF 会影响采样率。  这相当于时间常数 T = 10.6us。 对于14位稳定时间-> 9.7T、因此信号稳定需要103us。 我想说 、每通道可实现110us 的转换时间、相当于 ADC 每通道的转换速率约为9ksps。 如果您使用的是8通道多路复用器、则每个实际信号通道的速率将为~1ksps。 请注意 、应考虑多路复用器和包括放大器在内的任何其他组件上的延迟、您必须检查它们的规格。

    此致、

    戴尔