This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S101:抗干扰能力

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972330/adc121s101-anti-interference-ability

器件型号:ADC121S101

大家好、团队、

我们使用 ADC121S101CIMF / NOPB、如果是室温下的正常电源、ADC 采样输出信号会严重偏离输入端口的采样模拟值、这是一个转换错误。我们想知道 为什么抗干扰能力不好? 为什么会出现转换误差?

期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来好像输入驱动不正确。 输入源是什么? 您是否会分享原理图、以及您使用的采样率?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    请参阅如下内容:

    1 μ A、问题描述:我在采用ADC121模数信号转换时会存在数据转换出错(小概率出错),数字信号错误点存在两种现象。一种在前导位Z0位恒高后,后12位数据恒高。另一种在前导位Z0位恒高后,后12位数据恒低。请教一下造成这种现象的具体原因?另外这种积分型的AD芯片,抗干扰能力(空间辐射或传导干扰)如何?

    2、我在电压采样电路原理,实测芯片供电电压3.3V正常,R162采样端输入电压最高220Vdc;电路供电和AD芯片时钟、CS信号电平实测均无异常。AD的模拟量输入存在轻微抖动,但从未超过芯片供电电压。

    3、下图对应了此片电路的版图设计,U52、U53、U54为同一原理的三处电压采样,时钟频率8.8MHz,转换速率25ksps,采用轮询模式,三个AD转换芯片共用同一数据总线。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    问题:

    当我使用 ADC121模数信号转换时、将会出现数据转换错误(错误概率很小)、数字信号误差点有两种现象。 一种是在前导位 Z0位为常数高之后恒定高电平、最后12位为恒定高电平;另一种是在前导位 Z0保持高电平后、数据的最后12位保持低电平。 这种现象的具体原因是什么? 我是否可以知道这个集成式 ADC121芯片的抗干扰能力(空间辐射或传导干扰)?

    2.请参阅原理图、测得的芯片电源电压在3.3V 时正常、R162采样端子输入电压高达220Vdc;电路电源和 AD 芯片时钟以及测得的 CS 信号电平均正常。 AD 的模拟输入具有轻微抖动、但绝不会超过芯片电源电压。

    请参阅下面的 ADC121设计、U53.U54是三个相同原理的电压样本、时钟频率为8.8MHz、转换速率为25ksps、采用轮询模式、三个 AD 转换芯片共享同一条数据线。

    期待您的回复、谢谢!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有意思。 如果我理解正确、该器件将输出所有高电平或所有低电平、与 ADC 输入无关?

    您是否能够从器件中获得正确的输出数据?  或者、这是随机发生的吗? 在特定输入电压下?

    前导零位应全部为低电平、任何前导零位都不应出现高电平。 您是否看到零位为高电平?