This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520RB:ADC08D1020是否可以安装在 ADC08D1520RB 上?

Guru**** 2392545 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1020, LMX2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972600/adc08d1520rb-can-adc08d1020-be-installed-on-adc08d1520rb

器件型号:ADC08D1520RB
主题中讨论的其他器件:ADC08D1020LMX2541

大家好、团队成员

一位客户拥有 ADC08D1520RB 评估板。 我想使用"1520电路板"评估 ADC08D1020。
是否可以将"1520 "提起并替换为"1020"并直接在电路板上使用? (封装和引脚排列完全相同。) 是否必须进行任何物理/固件/软件更改(例如 LMX2541版本等)?

我在两个器件('1520和'1020)之间看到的唯一区别是转换速率。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chenkai、

    遗憾    的是、如果客户计划使用 TI ADC08D1520RB EVM 并将该器件更换为 ADC08D1020、则这将无法正常工作。

    FPGA 内部有特殊的固件波、可识别最初放置在 EVM 上的器件。

    最好购买 ADC08D1020 EVM。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob

    非常感谢您的回复。

    我在 TI 网站或分销商处找不到 ADC08D1020 EVM。 当我查看 ADC08D1020产品页面时、仅显示"1520 EVM"。
    请告知您如何获取 ADC08D1020 EVM。

    如果 您建议的 ADC08D1020 EVM 不可用、请为我提供产品以练习'1020 IC。


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chenkai、

    我认为最好的做法是客户购买 ADC081520 EVM。 然后、使用外部时钟选项以1020MSPS 的速率为 EVM 提供采样时钟。

    本质上、这两个器件在其设计中足够接近、因此仅提供一个 EVM。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    你好。


    您会确定是否还有固件需要更改、还是仅需要更改时钟?
    如果有特殊固件、请帮助我获取任何正确的固件并将其放入 FPGA。

    (正如你在第一次答复中引述的那样,我在下面引述)
    "
    我咨询了我们的产品线专家、我只需复制他的回答:

    "遗憾的是、如果客户计划使用 TI ADC08D1520RB EVM 并将该器件更换为 ADC08D1020、这将无法正常工作。
    FPGA 内部有特殊的固件波、可识别最初放置在 EVM 上的器件。
    最好购买 ADC08D1020 EVM。"
    "
    谢谢、Chenkai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chenkai、

    我将此脱机、并将通过电子邮件回复。

    此致、

    Rob