This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S021:有关 fSCLK (最大时钟频率)的问题。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC124S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971358/adc124s021-question-about-fsclk-maximum-clock-frequency

器件型号:ADC124S021

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 ADC124S021用于他们的新产品。

 他们对该器件有以下问题。

 问:ADC124S021使用 SCLK 作为转换时钟。 如果降低采样率没有问题、最小 SCLK 频率是多少?

     例如、如果25ksps 对于客户应用来说足够了、那么将0.4MHz 时钟输入到 SCLK 是否没问题?

 请给我回复。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的额定采样率为50ksps 至200ksps。 如果客户正在寻找采样速率为25ksps 的器件、那么我建议使用其他器件。

    尽管该器件的工作时钟频率为50kHz、但它仅指定为800kHz、这意味着最慢时钟速率为800kHz。 因此、该器件的最慢采样率应为50kHz。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cynthia、

     非常感谢您的回复。

     下面我可以再问几 个问题吗?

     问题1. ADC124S021是否可以 仅用于一次转换(而不是连续转换)?

     问题2. 如果 Q1的答案是肯定的、ADC124S021是否仅需要16 个 SCLK

          (SCLK 在 转换 开始时序之前 和转换之后固定为 H 电平

          是否按照 器件数据表第7页的图4完成一次性转换的时序?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya、

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cyntina、

     请看一下我的问题、并给我一个回复吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cynthia、

     非常感谢您对其他主题的回复。

     此致、

     Kazuya。