This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S021:ADC124S021是否可用于一次性转换?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC124S021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974150/adc124s021-can-adc124s021-be-used-for-one-time-conversion

器件型号:ADC124S021

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 ADC124S021用于他们的新产品。

 他们有几个问题、如下所示。

 请给我回复。

 问题1. ADC124S021是否可以 仅用于一次转换(而不是连续转换)?

 问题2. 如果 Q1的答案是肯定的、 ADC124S021是否 仅需要16 个 SCLK

      (SCLK 在 转换 开始时序之前 和转换之后固定为 H 电平

      是否按照 器件数据表第7页的图4完成一次性转换的时序?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、ADC128S021可用于单次转换。  

    单次转换需要16个 SCLK 上升沿、而 CS 保持低电平。  

    如图4所示、完成单次转换所需的时序。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cynthia、

     非常感谢您的回复。

     我将告诉他们、ADC124S021可用于图4中的单次转换。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。