This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:AFE4300EVM-PDK 频谱

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974338/afe4300evm-pdk-afe4300evm-pdk-frequency-spectrum

器件型号:AFE4300EVM-PDK

我想做生物阻抗光谱分析。 为此、我需要生物阻抗的实部和虚部(或振幅和相移)

我想知道在 I/Q 模式下是否可以测量4个以上的频率。 例如、频谱范围为5kHz 至1000kHz、数据点数为50-250?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Povilas、您好!

    该器件在 I/Q 模式下不支持超过4个频率。