This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:IQ 带宽

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974418/ads42lb69-iq-bandwidth

器件型号:ADS42LB69
主题中讨论的其他器件: ADC12DL3200

您好!

   我们希望使用采样速率为250MSPS 的 ADS42LB69接收500MHz 的信号带宽、即 I 和 Q。 您是否建议这样做/有任何预期问题?

射频信号将使用 IQ 解调器转换为基带(以0Hz 为中心)、然后通过 ADC 进行数字化。  

我们已经熟悉此 IC、并希望使用它。 此外、出于各种原因、我们不希望转换到 JESD 接口 IC。  

是否有一个具有并行 LVDS 接口(首选16位)的1GSPS 双通道 ADC、以便我们还可以考虑将 IF 集中在250MHz、然后在 FPGA 内部执行正交转换。 但是、这似乎更多地在 FPGA 内部工作。  

期待您的意见、感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这与 ADS42LB69很难实现。 别名区内没有过滤的空间。  您 至少需要一个双通道400MSPS 时钟速率器件。 TI 确实有一个称为 ADC12DL3200的12位双路3.2Gsps LVDS 器件。 此版本已发布、可在 TI 网站上找到。

    此致、

    Jim