This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42EVM:有关 ADS54J42EVM 用户指南的问题#39;s 指南

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40, ADS54J42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974339/ads54j42evm-question-about-ads54j42evm-user-s-guide

器件型号:ADS54J42EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J40ADS54J42

图2是《ADS54J42EVM 用户指南》中的快速入门测试设置图。

如果 未连接 SW14J56EVM、是否可以将 ADS54J40_LMF_8224.cfg 配置到 ADS54J42中?

换句话说、PC 是否直接通过 Mini-USB 电缆配置 ADS54J42?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    USB 电缆和 ADS54JxxEVM GUI 用于对 ADS54J42EVM 进行编程。 TSW14J56EVM 仅用于捕获 ADC 的输出数据。 无需对 ADC 进行编程。

    此致、

    Jim