This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:无输出

Guru**** 2927450 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF82EVM, DAC38RF83, DAC38RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971764/dac38rf82evm-no-output

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82DAC38RF80EVM

我将使用 A10 FPGA 板测试 DAC38RF82EVM。 其中 FPGA 代码来自 TI (DAC38RF82 84111)。   

1。DAC 设置为84111、DAC 时钟为6144、请参阅已连接

2、 遵循 CMODE1和 SLAU671A、见附件

3.我看到数据从 FPGA 内部的信号分路器正常流动(最后一个在所附的中)

4.在 J24 (PLL CLKout4)上观察到适当的192MHz 时钟

但是、DAC A 和 B 都没有输出  

SERDES PLL0/1处于锁定状态。

有什么想法吗? 感谢 you.e2e.ti.com/.../dac84111_5F00_6144Mbps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New2Day、

    在快速启动选项卡上、执行 DAC 复位、加载默认值、加载 DAC 寄存器并从 FPGA 发送数据后、确保点击"Reset DAC JESD Core & SYSREF Trigger"按钮。

    同步信号的状态是什么? 在执行  上述步骤后、它应保持高电平并保持高电平。

    3.是否存在任何报警? 转至警报监控选项卡、然后单击"清除所有错误并读取"。

    4.通过在仅 NCO 模式下操作 DAC 来验证 DAC 输入时钟是否正确。 转至数字(DAC A)选项卡、将数据格式设置为"Offset Binary (偏移二进制)"并启用常数输入。 然后 、您应该会看到 DAC A 发出的2140MHz 音调。否则、输入时钟振幅可能会出现问题。

    5. LMK 是否为 A10板提供了正确的参考时钟频率?

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于支持仅 NCO 模式、我已从 FPGA 板上移除 EVM 以运行独立测试。  

    EVM 处于 CMODE1模式、这是一种6144MHz PLL 旁路模式(无 PLL)

    对 J1施加1.6144Mhz @16dBm

    SERDES_CLK_SEL = 0 (DACCLK)

    3。SERDES_CLK_PREDIV = 4 (DACCLK < 9GHz 且> 4GHz)

     SERDES_REFCLK_DIV = 2或4 (DERDES REFCLK 为768MHz 或384MHz)

    他们是对的吗?  

     相应地、SERDES CLK 是什么?

    5。ENDIVCLK = 1 (使能被5分频)

    6. MPY = 5.  

    7. NCO 使能路径 AB

    8. NCO 频率2140MHz

    9. 将数据格式设置为"偏移二进制"并启用常量输入

    没有看到任何输出。

    串行器/解串器 PLL0锁定 LED 关闭

    串行器/解串器 PLL1锁定 LED 亮起

    观察到的来自 J4的1536MHz @- 13.5dBm。

    下面是"快速启动"窗口中的打印输出:

    当前串行器/解串器通道速率= 7680.00MHz
    双路 DAC、1个 IQ 对、4通道、8x 内插的最大采样率为9000
    串行器/解串器配置为全速率
    串行器/解串器时钟预分频器= 4
    串行器/解串器 PLL Vrange = 1.
    串行器/解串器 PLL 倍频器= 5
    HSDCPRO ini 文件:DAC38RF8x_LMF_841

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试一下。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_Fs_5F00_6144_5F00_NCO_5F00_2140.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入 NCO 频率后、请确保已启用混频器、然后单击"Update NCO"。 您的所有其他设置均正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    现在可以、看到了 NCO 输出。 忘记启用混频器。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    要查看 NCO 输出、

    复位并加载默认值后、我无法单击 CONFIGURRE DAC 按钮。

    为什么会这样?  

    是否可以在  CONFIGURRE DAC 之后看到仅 NCO 输出?  

    没有  CONFIGURRE DAC、我只能看到 DAC A、但不能看到 DAC B

    对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位并不会将所有寄存器设置为知道值、因此您应该始终加载默认值、然后配置 DAC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、它始终是加载默认值后的复位、然后使用配置 DAC

    1.6144MHz 时钟(CMODE1为16dBm、16.5dBm 或17dBm)

    路或双路 DAC

    3.1IQ 对

    4、4通道

    5.16x (单通道)或8x (双通道)

    因此通道速率= 3840Mbps (单通道)或7680Mbps (双通道)。  

     

    将 DAC38RF80EMV 插入 FPGA 板时 、观察到 DAC 的同步上升(高电平)、数据在传输层、链路层和 PCS 层正常流动。  

    但是、对于所有通道 Read_Empty 没有输出:FIFO 为空。  

    TI 的固件为  A10_DAC38RF82_7p68G_84111也就是说、由于    GUI 的原因、DAC38RF82和我拥有的 EVM 是 DAC38RF80EMV、并被选为 DAC38RF83。  

    有什么建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜您的 DAC PLL 未锁定。 按照所附示例中的步骤锁定并验证 DAC PLL。 请勿使用此附件中显示的 DAC 时钟频率和参考时钟频率、因为它们可能与您的设置不同。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_6400M_5F00_PLL_5F00_300M_5F00_ref_5F00_82380.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    使用外部时钟模式(CMODE1)。 这意味着 DAC PLL 被旁路(未启用)。  

    遵循 DAC38RF8xEVM 用户指南(slau671a)。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的另一篇文章中、您提到了使用 Arria 10示例。 这会使用 DAC PLL、因此我对您的设置感到困惑。 让我们只关注一个配置。

    请提供以下信息:

    DAC CLK 频率

    系统参考频率

    K 值

    LMFS 设置

    内插因子

    串行器/解串器速率

    FPGA 的通道映射

    1 IQ 或2 IQ

    您是否关注随附的文档?

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../A10-DAC38RF82-7p68G-84111-Reference-Design-User-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    DAC CLK 频率= 6144MHz

    SYS 参考频率= 4.8MHz

    K 值= 20

    LMFS 设置= 84111 [作为 TI 的 A10固件(84111)]

    内插因子= 8x

    串行器/解串器速率= 7680Mbps  [作为 TI 的 A10固件(7p68G)]

    到 FPGA 的通道映射是 DAC RX[7:0]引脚到 FPGA TX[7:0]

    1IQ (LMFS = 84111)

    是的 、A10 DAC38RF82 7p68G 84111参考设计用户 Guide.pdf 遵循其他时钟模式、即我的设置中的 CMODE1 (外部时钟)。  

    是否不支持使用 TI 的 A10固件?  

    我使用 CMODE1 (外部时钟)将所有 PLL 锁定在 FPGA 侧、DAC 的同步开启、数据也在 FPGA 侧正常流动。

    我可以尝试启用 DAC PLL。   

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2天、

    如果您无法使用 TSW14J56EVM 按照随附的幻灯片操作 DAC 板、我建议您申请更换。 确保已安装跳线 JP10。 我在将6144MHz 外部时钟连接到 J1的情况下进行了此测试、并使用了您的所有设置。 两个串行器/解串 器 PLL 被锁定。 您必须单击它们以更新其状态。 未报告任何警报或错误。   

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF80_5F00_8411_5F00_6144_5F00_Fs-.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试启用 DAC PLL、如 A10 DAC38RF82 7p68G 84111参考设计用户指南.pdf所示。  

    仍然没有输出和更多错误消息

    现在、除了 FIFO 为空之外、还有两个关于写入和读取错误的错误。  

    问题: TI 的 A10固件是否适用于 DAC38RF80EVM? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已经通过遵循 DAC38RF80_8411_6144_FS .pptx 尝试使用 TSW14J56EVM、两个 SERDES PLL0/1仍然处于锁定状态-已安装 JP10跳线。  

    不过、也有输出。  

    我想了解如何更换 TI 的新产品。

    是免费的吗?

    我可以用 DAC38RF82EVM 替代它吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2天、

    如果您是从经销商处购买的、则必须与经销商合作才能获得更换件。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  您可以申请 DAC38RF82EVM、但不确定它们是否会提供。

    此致、

    Jim

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html