This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:时钟模式

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82, DAC38RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971328/dac38rf82evm-clock-mode

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82DAC38RF80EVM

在 DAC38RF82EVM 上 、CMODE1是 PLL 处于分配模式、对吧? 它使用外部时钟、例如、对于 DAC 和 PLL CLKin1、为6144MHz。

通过将 PLL1 CLKin1 OUT MUX 设置为 Fin、将 PLL2 VCO MUX 设置为外部 VCO、可根据需要对 CLKoutx 进行编程。  

在固件  A10_DAC38RF82_7p68G_84111中 、FPGA 器件时钟为192MHz、将通道速率设置为7680Gbps。  

SYSREF 频率应该是多少? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New2Day、

    对于#1、您答对了。 但是、SMA J1上连接到 LMK 的时钟首先经过4分频器件。 因此、在该模式下、LMK CLKIN1始终是 DAC CLK 的/4。  由于 LMK 最大输入时钟频率为3GHz、因此需要分频器。

    对于#2、最大 SYSREF 频率为(DAC CLK /插值)/(K * N)、其中 N 为整数。 另一种查看方法是 DAC 数据速率/(K * N)。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在数据表的第132页上、显示 SYSREF 频率=(采样时钟频率)/N

    N = LCM (CLKJESD_DIV、4xKxF)。 N 是4xKxF 和  CLKJESD_DIV 最不常见的倍数。  

    在同一页的示例中、

    当 K =20时、采样时钟频率4.9152Gsps 似乎是 DAC 数据速率 x 2 (2是内插速率)、而80是模式41121中常见的4xKxF。  

    我很困惑。

    看起来 SYSREF 频率  CLKJESD_DIV 无关。

    那么、CLKJESD_DIV 在这里是什么呢?  

    这是否意味 着 CLKJESD_DIV = 4xKxF?  

    2.第132页的描述与  (DAC CLK /插值)/(K * N)或 DAC 数据速率/(K * N)不同。  

    但是、由于内插率是整数、因此计算出的 SYSREF 频率将起作用。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New2Day、

    您可以通过多种方法来计算此值、但我发现最简单的方法是我发送的值。 我没有编写数据表、这也让我感到困惑。

    我建议将 CLKJESD_DIV、DAC 采样率和内插 值保留在公式之外、只需使用 SYSREF =[(通道速率)/(10 * F * K)]/ N、其中 N 为整数。

    请参阅随附的了解更多查看方法。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../3073.bit-rate-calculation.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    1有关 SERDES_REF 和 SERDES_CLK 的问题、

    对于7680Gbps 通道速率、FPGA 侧的 SERDES 时钟为3840MHz、如果是 CMODE1 (DAC PLL 旁路):

    SERDES_CLK 是否也应为3840MHz? 根据表2、它看起来像是4种模式、00、01、10和11。

    2.当 DACCLK = 6144MHz、SERDES PRE_DIV = 4且 DIV = 4时、SERDES_REF 是否为384MHz?

    3.如果 ENDIVCLK = 1 (DIV = 5)且 MPY = 5、则 SERDES_CLK 是否也为384MHz?

    4.如果我喜欢3840MHz SERDES_CLK、我需要设置 MPY = 10x 并设置 ENDIVCLK = 0 (无 DIV 5)、对吧?  

     

    来自 GUI 的#2 SERDES PLL LED (或指示器)(DAC PLL 旁路)

    两 个 SERDES PLL LED 是否应关闭以实现正常运行?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串行器/解串器时钟必须介于1.5625和3.125GHz 之间。 参考时钟必须介于100 - 800 MHz 之间。 MPY 设置为5、GUI 设置为使用全速率、因此 SerDes clk = 0.25 *通道速率= 1.920GHz。 由于 MPY 5和串行器/解串器 PLL = MPY *参考时钟、这也= 1.92GHz。 所有这些信息均可在数据表的第8.3.2节中找到。

    2.是的。

    3.不 请参阅第1题中的答案。

    不能使 SerDes clk = 3840MHz、因为这超出了 PLL 的范围。 请参阅第1题中的答案。

    如果 器件对串行器/解串器通道使用2个片、则两个串行器/解串器 PLL 锁定 LED 应关闭以实现正常运行。  这是使用 GUI 时该配置的默认设置。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这很有帮助。  

    关于 SERDES PLL LED、我有一个 TSW14J56 EVM 要测试。  

    数据正在流动、输出正常。  

    但是、两个 LED 也都亮起。 它是模式84111、具有 DAC CLK 6144MHz、双路 DAC、1个 IQ 对、4条通道、16x (384Mbps 采样率)和8x (768Mbps 采样率)。  

    出现 有关 Rincewind1/0的消息:

    Rincewind0块中的 PLL 退出锁定。 当 PLL 锁定时、在启动时会产生错误警报。 用户必须在开始后复位此位以进行精确监控。

    无法从工作表中找到相关信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New2Day、

    默认情况下、LED 处于打开状态您必须单击 LED、如果 LED 处于锁定状态、则应将其关闭。 您在哪里看到有关 Rincewind 的消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    它再次通过单击 LED 亮起。 仅当未启用 SERDES 通道时、它们才会关闭。

    有关 RinceWind 的消息来自警报监控器窗口。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设置未出现此问题。 将时钟振幅增加到16dBm。如果失败、请尝试另一个时钟源。 不确定您为什么遇到此问题。

    确保 DAC 5V 能够提供至少3A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    已尝试使用16dBm、16.5dBm 和17dBm、但没有发现差异。  

    我使用5A 工作台电源。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有可用于验证 DAC EVM 是否正常工作的 TSW14J56EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已经尝试使用 DAC38RF80EVM 来使用 TSW14J56EVM。

    尽管两个 SERDES PLL0/1 Out of Lock LED 也亮起(未锁定)、但输出正常。