This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:双极电源配置 REFCOM 引脚

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974065/ads124s06-bipolar-supply-configuration-refcom-pin

器件型号:ADS124S06

大家好、团队、

你好。 我的客户正在使用 ADS124S06、它始终测量+-1V 差分输入、这是唯一要测量的差分电压。 它们使用了数据表图119中给出的双极模拟电源配置。 它们还希望内部基准(2.5V)作为外部电路的偏置节点。

问题是、如果 REFCOM 连接到 AVSS (-2.5V)、则会在 REFOUT 上看到0V、但在 REFOUT 上需要2.5V。 因此、他们正在考虑将 REFCOM 连接到 AGND 或板接地、因为他们永远不会测量任何-ve 输入电压、因此可以在 REFOUT 上看到+2.5V 电压。 可以吗? 如果不是、这意味着它们在使用双极电源配置时永远不能使用内部基准来偏置外部电路?

您能否解释一下内部基准是如何推导出来的?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    REFCOM 将通过低阻抗连接连接到 AVSS。  如果 REFCOM 被连接至其它点、REFOUT 可能会振荡并且不稳定。  内部基准来自模拟电源。  就内部基准而言、要相对于 AVSS 而不是 AGND 测量2.5V 电压。  相对于 AVSS、REFOUT 为+2.5V。  相对于 AGND、它看起来可能为0V、但如果负电源漂移应上升或下降、则会存在相对于 AGND 的可测量差值、但会保持相对于 AVSS 的2.5V 电压。

    即使允许将 REFCOM 设置为 AGND、使用 REFOUT 与+2.5V 电源相比也没有优势、因为由于缺少余量、因此不会进行调节。  为什么不使用+2.5V 模拟电源作为偏置电压?   

    此致、

    Bob B