This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:TIDA-01614

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971759/ads1292r-tida-01614

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:ADS1292

大家好  

有人能解释为什么 我们需要 TIDA-01614中的电子开关吗?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    感谢您发帖。

    根据参考设计、tt 主要用于在起搏器检测期间关闭呼吸路径。  

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;  

    谢谢您;在心脏起搏器检测时、切换呼吸的目的是什么? 是什么? 请您解释一下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    我必须与团队核实、然后再联系您。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;请稍候  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处提供任何帮助?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道论坛正在发生什么情况;过去几年,我们可以 得到更好的支持。  

    我在我们大约15k /年的产品中使用 ads1292。  我们 已经开发了新设计、我们需要您的支持。  如果 这里不是正确的地方,请告诉我们正确的地方在哪里。  

    但等待您的时间不是很好。 我知道支推的支持非常好且快速。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 另一个团队开发了该参考设计、我们正努力与该团队联系、以获得有关该特定设计细节的更多说明。 我们看到客户使用 ADS1292R、呼吸如数据表中所示、但参考设计中未使用特定的晶体管开关。 ADS1292R 的典型用例是在 CH1上具有呼吸功能、在 CH2上具有 ECG 信号。 这是我在使用心脏起搏器的完整 ECG 系统设计方面的专业知识。 如参考设计中所述、晶体管开关每30秒关闭一次呼吸、同时保持起搏器开启。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复;  

    我知道他们关闭呼吸,但我 不明白为什么。 它对我们的设计非常重要;因为我们认为呼吸会影响起搏器电路。 那么、您能否确认他们为什么将其关闭?  

    再次感谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    ADS1292R 呼吸测量电路使用32kHz 或64kHz 的调制信号来测量呼吸对应的胸阻抗变化。 在呼吸模式期间、仍可使用用于呼吸测量的相同电极采集 ECG 信号。 该调制信号可能会干扰 ECG 信号路径上的 PACE 信号。 我们必须对该调制如何在呼吸模式下影响 PACE 检测进行更深入的分析。

    谢谢。

    -TC