This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:PHI 控制器

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974002/ads8588sevm-pdk-phi-controller

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8588S

是否有任何方法可以在不使用 ADS8588S EVM 软件(GUI)的情况下使用 PHI 控制器来控制 ADS8588S。 您能帮我提供 PHI 控制器原理图、以便于理解 ADC 控制并访问其外设吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    PHI 的开发文件不是在外部共享的、因为它不是最终产品或测试平台、而是用于 EVM 附录文件中所述的与我们的 EVM 配合使用的预期应用目的。  您将需要使用设计/购买的外部控制器来控制 ADS8588S EVM、以便在 PHI EVM GUI 软件之外与 EVM 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepika、您好。

    有关 Collin 信息的另一个评论: 该板是基于 BeagleBone Black 板设计的、并添加了用于 ADC 接口的 FPGA、您可以从包含原理图的链接中找到 BeagleBone Black 的详细信息。  

    此致

    戴尔