This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:RDATA 的偶数字节

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973929/ads1120-even-numbers-byte-for-rdata

器件型号:ADS1120

尊敬的 DC 团队:

我对 ADS1120 RDATA 有疑问。

我的客户希望使用 RDATA 以连续转换模式读取数据、而不考虑/DRDY。


[问题]
在数据表图64中、SCLK 为 RDATA 命令发送3个字节、但是否可以按如下方式为 RDTA 发送4个字节(在末尾添加一个字节、如下所示)?

[背景]
偶数对于 MCU 来说很方便、因此需要使用4字节而不是3字节。

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nomiyama-San、

    由于大多数较旧的处理器设计都是以字节为导向的、而不是以16位或32位为导向的字、因此 ADS1120必须包含这些较旧的处理器设计。  可以使用更长的字格式。  发送额外的 SCLK 时保持 DIN 低电平。

    使用此方法时唯一出现的问题是汇编转换数据。  代码必须在传输中使用正确的字节来显示正确的转换结果。  我建议使用逻辑分析仪来验证从 ADS1120发送的数据是否与代码中的数据相匹配。

    此致、

    Bob B