This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:定制板中 ADC 配置的问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973963/ads54j66-issue-with-configuration-of-adc-in-custom-board

器件型号:ADS54J66

大家好、

我代表我们的客户就 定制板中 ADC 配置的问题发布此帖子

0000 81 //模拟复位
0011 80 //选择主页
0053 80 //除以2

 

4003 00
4004 68
60F7 01 //自清零顶部复位
70F7 01
6000 01 //数字复位

6000 00  
7000 01
7000 00

 

4003 00
4004 69
6000 80 //Ctrl k
6006 1F // k 32.
7000 80
7006 1F

 

4003 00
4004 6A
6016 02 //PLL 模式40x
7016 02

 

4004 61.
4003 41.
6000 08 //DDC 模式8
7000 08

 配置 ADC 后、第6100页的寄存器6068和7068读取0x18。 它们的读数应为0x00。  

这样做的原因可能是什么?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    位0和3-7为只写。 这些位的读取值将未知。

     如果写入该寄存器、则必须根据数据表中的寄存器映射向这些位写入"0"。

    此致、

    Jim