This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:输出数据堆栈。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973640/ads1220-stack-of-output-data

器件型号:ADS1220

大家好、

请给我建议。

有时、即使我的客户输入数据、也没有输出。
但是、如果输入复位命令、它将输出。
 此时、DRDY引 脚处于活动状态(低电平)。  

输出 DRDYPin 但输出数据不输出的原因可能是什么?
我想知道在什么情况下输出数据将丢失。
(* CSpin 始终连接到 DGND。)

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    了解 ADS1220配置设置会有所帮助。  了解数据是直接读取还是使用 RDATA 命令读取也很有帮助。

    可能发生了瞬态事件、该事件已将 ADS1220内部复位为默认状态。  您是否可以向我发送原理图?  此外、当 DRDY 变为低电平时、DRDY 引脚应在 SCLK 的第一个上升沿变为高电平。  发生这种情况了吗?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。
    我将向您发送一个 PM。

    此致。
    Kengo。