This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当我向 SRC4192输入16位 I2S 时会发生什么情况?

Guru**** 2929580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973348/what-happens-when-i-input-16-bit-i2s-into-the-src4192

您好!

很抱歉、我没有立即回答、我已经外出了几个月、现在又回到工作中了。 16位 I2S 输入至24位 R.J 输出转换有效、但 DAC 末尾的声音不令人满意。 您是否可以通过任何机会进行一些测试、以检查我是否可以执行或不执行什么操作? 数据表中仅列出了24位 I2S 输入、我仍不确定它在使用16位 I2S 输入时是否正常工作。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Val、

    听起来您已经确认这是可行的吗?

    务必记住、16位数据仅在输入端的右对齐格式中受支持。 如果您要使用 I2S、则需要确保数据填充为0以创建24位帧。 否则、器件可能无法将所有数据与正确的通道相关联。  

    最棒的

    Zak