This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:ADS5263

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973526/ads5263-ads5263

器件型号:

我想在同一个应用上工作、这意味着多芯片同步。  

请通过清楚地告诉我解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我必须使用10个 ADS5263芯片测量所有差分相位、这意味着40个通道。  [引用用户="WONJUN Yang"]

    器件型号: ADS5263

    我想在同一个应用上工作、这意味着多芯片同步。  

    请通过清楚地告诉我解决方案。

    谢谢

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonjun、  

    在系统中使用多个芯片是很常见的。 您基本上需要同步所有 ADS 芯片的时钟、并使用相同的 FPGA 控制信号来同步所有芯片的引脚。  

    ADC 时钟同步确保 ADC 采样事件对齐。  SYNC 控制引脚将对齐 ADC 内部数字块。  您可以在 TI 时钟缓冲器中找到用于为所有 ADS 芯片扇出 ADC 时钟的器件。  

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢!