This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:请查看所附 ADC 的原理图。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972268/ads8588s-please-review-the-schematics-of-the-adc-attached

器件型号:ADS8588S

e2e.ti.com/.../5633.ADC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIKHITHA、

    请查看我对您的原理图的反馈:

    1、您有3个不同的接地端: 5V_GND、3V3_GND、用于 REFCAPAA/B 和 REGCAP1/2上的电容器的 F 接地端。 建议为所有这些器件提供一个实心接地层(GND)、无 FB1。

    2、引脚 REFGND_1和 REFGND_2现在悬空、两者都应连接到实心接地(GND)平面。

    3、R691值应小于1.5 Ω,ADS8588SEVM 上使用的是0.22 Ω。

    4. C527 10uF 电容应靠近引脚42放置。

    建议为 REGCAP1和 REGCAP2使用1uF 电容器、而不是10uF。

    6、建议为 REFCAPAA/B 使用10uF 电容、而不是22uF 电容。

    建议在 REFSEL (引脚34)和 VCC_3V3之间连接一个上拉电阻器。

    0.1uF 电容器可用于所有5V 和3V3_GND 电源、而不是1uF、这并不是太关键。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的反馈、会添加一些注释。 请回复。

    1) 1)放置的 R691为0.22欧姆、小于1.5欧姆。

    2)数据表提供了使用接近5V 和3V3_GND 的1uF 电容器、而不是0.1uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIKHITHA、

    1.0.22 Ω 电阻器适用于 R691。

    2.在电源上使用1uF 或0.1uF 电容器去耦没有很大的区别。 您可以保留1uF 电容器。

    此致、

    戴尔