This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:串行器/解串器通道交叉开关

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM, DAC38RF80, DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972929/dac38rf82evm-serdes-lane-crossbar

器件型号:DAC38RF82EVM

我对 SERDES/JESD 纵横制有一些疑问。  

数据表第48页提供了有关单链路或双链路配置的说明。  

1、如果想要对 DAC A/B 使用 RX[4:7]、它是正确的配置、请参阅随附的。

2.如果从警报监控窗口看到通道[0:3] LOS 消息、是否正常?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New2Day、

    您计划使用哪种 LMFS 设置? 是否要使用一个或两个切片进行操作? 您将使用哪些物理引脚来实现 DAC? 根据 来自 FPGA 的数据、这些引脚中的哪个将是通道0、哪个将是通道1、哪个将是通道2、哪个将是通道3?  这将决定纵横制的设置方式。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    模式可以是84111 (主要)或42111 (次要)。  

    2.喜欢对 DAC A 和 B 使用 DAC RX[4:7]引脚  

    3. FPGA 通道[0:3]分别连接到 DAC RX[4:7]引脚。  

    谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能将42111与两个 DAC 配合使用。 这必须是4421。 对于您的设置、纵横制将如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以防图片中所附的文件未通过。

    e2e.ti.com/.../4421-mode.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我想我自己不清楚、抱歉。  

    实际上、我主要喜欢在84111模式下运行 DAC、并且仅对 DAC A 和 B 使用 DAC RX[4:7]引脚  

    DAC RX[3:0]引脚使用。  

    这意味着两个 DAC 仅从 RX[4:7]引脚上的 FPGA 获取相同的数据。   

    该 DAC 是否支持该器件? 如果是、

    2.如何配置纵横制。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMFS = 84111、L = 8。 L 是通道数。 您必须使用 RX[0:7]。 我想您只想在4个通道的情况下运行吗? 那么您将使用4421模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用4421模式、并将相同的数据 从两个通道发送到其他两个通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    第一

    请参见从 GUI 中附加的 LMFS = 84111、DAC 或片从 SERDES 通道[3:0]获取相同的数据。  

    根据数据表的表12、这是合理的。 RX[3:0]进位 DAC A 样本、而 RX[7:4]进位 DAC B 数据。

    对吗?  

    2

    1.我是否可以将 RX[7:4]用于 DAC 或片? (LMFS = 84111)

    它在数据表中说它可以是双路 DAC、单链路。 所有双路 DAC 配置都是如此吗? 例如 LMFS = 84111?  

    3.如何将通道配置为仅使用 RX[7:4]。

    e2e.ti.com/.../SERDES.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果 LMFS = 42111模式、是否可以将数据从 FPGA 发送到 DAC RX[7:4] 引脚而不是 RX[3:0]?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New2Day、

    确切地告诉我您要使用多少个通道、DAC 的数量、以及两个 DAC 将使用相同的数据、IQ 数据还是 实际的、  您希望在 DAC 上使用哪些引脚以及它们如何映射到 FPGA、我将为您提供配置。 4211仅适用于单 DAC 模式。 请参阅数据表的表9。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    关于模式、引脚和通道(纵横制)

    我喜欢使用内插16x 或8x 在 LMFS = 84111的情况下配置 DAC。 每个 DAC 有4条信道(2 TX)、总共有8条信道(2条链路)

    但是、我只想使用 DAC 的 RX[7:4]引脚上的单链路4通道。   

    这意味着我需要重新配置纵横制。  我的问题是如何从 GUI 或寄存器执行操作。  

     

    刚刚注意到标签中有拼写错误-我们拥有的 EVM 是 DAC38RF80EVM (不是82)

     然而、由于没有 DAC38RF80可用、从 GUI 中选择的器件为 DAC38RF83。 不确定是否会响铃。  

    非常感谢