This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:ADS5263IRGCT HDL 仿真模型请求

Guru**** 2948720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972859/ads5263-ads5263irgct-hdl-simulation-model-request

器件型号:ADS5263

大家好、

好的、我们收到了客户的询问、他们想要申请该器件的 HDL 仿真模型。 我复制下面的查询。

"
我写信给您、因为我想为器件创建一个 HDL 系统仿真、其中包含一个 ADS5263IRGCT 模数转换器。
我在德州仪器(TI)网站上搜索了该器件的 HDL 仿真模型、但我只找到了 IBIS 和 PSpice 模型。
请支持我。
"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    我将与团队核实此请求、并将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您能告诉我客户是谁吗?

    请随时通过电子邮件联系我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    好的、我从我们的代表那里得到、他们已经在离线处理这个问题。 此 e2e 帖子很好解决。

    再次进行。 感谢您的支持。

    此致、

    梅纳德