This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:I2C 总线电容

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972237/dac43608-i2c-bus-capacitance

器件型号:DAC43608

大家好、

DAC43608的 I2C 总线电容是多少?

我能否将数字输入的引脚电容10pF 视为 I2C 总线电容? 如果是、最大值是多少?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将10pF 视为 I2C 引脚电容。 这是典型参数、我们没有在不同温度或其他条件下进行表征以获得最小值和最大值。 话虽如此、您可以假设该数字存在+/-10%的变化。

    希望这能解答您的问题、

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    非常感谢。

    那么   、DAC43608的 I2C 总线电容是多少

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个 I2C 引脚(SDA 和 SCL)上的10pF +/-10%。 这将是总线电容、不包括同一 I2C 总线上的其他器件、以及迹线电容等

    10pF 的电容。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    很抱歉再次打开此主题。 但我们还有一个问题。

    您能告诉我 VrefIN 引脚的工作电流吗?   数据表中描述了基准输入阻抗和基准输入电容、但没有电流数据。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用数据表中给出的阻抗计算基准输入电流。

    例如,对于2.5V 基准电压,电流为200uA,所有通道均通电 (2.5/12.5K)

    希望这能回答这个问题。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    非常感谢。

    客户还有许多其他问题、请直接给我发送电子邮件。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    向我发送电子邮件、我现在将关闭此主题。

    此致、

    AK