This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:当 DAC 被电源启用时、基准警报位一直被置位

Guru**** 2929550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973411/dac80501-ref-alarm-bit-always-set-when-dac-is-power-enabled

器件型号:DAC80501

应用:

设计:DAC80501ZDGSR、VDD = 3.3V、I2C 模式、A0连接至 SCL、使用内部基准

寄存器0x07的 REF 警报位始终在加电且 Vout = 0时置位(与载入寄存器0x08的值无关)

加电时、寄存器读数为:

DevID -> 0x0115
SYNC -> 0x0100
CONFIG -> 0x0200
增益-> 0x0001
触发器-> 0x0000
状态-> 0001
DAC -> 0x0000

VREF IO 引脚测量值为2.5V。

到目前为止、清除 REF 警报位的唯一方法是设置 REF_PWDWN 位或设置配置寄存器中的 DAC_PWDWN 位。

1) 1)配置的位9始终置位、这是对的吗?

2) 2)还有什么可能是错误的、坏的芯片?

(二

参考警报位。 当之间的差异时、读数为1
基准和电源引脚低于最小模拟阈值。
否则读取为0。

3) 3)该最小模拟阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 的电源电压是多少?  

    我们对内部基准缓冲器余量要求有具体要求。 请参阅下表以根据电源配置 REF_DIV 位、即使您使用内部基准、此条件也适用。 否则将触发 REF_ALARM 位。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    我的第一份文本说明中包括了该申请的详细情况。

    下面我要重复一遍:

    应用:

    设计:DAC80501ZDGSR、VDD = 3.3V、I2C 模式、A0连接至 SCL、使用内部基准

    在任何情况下、感谢您的解释、对于2.5V 的内部 VREF、REF-DIV 位必须设置为1、现在一切正常。

    感谢你的帮助。

    此致、

    电源