This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE1256EVM:有关 AFE1256TDS 的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE1256, AFE0064, AFE2256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972159/afe1256evm-a-question-about-afe1256tds

器件型号:AFE1256EVM
主题中讨论的其他器件:AFE1256AFE0064AFE2256

您好!

我们有兴趣在我们的应用中使用 AFE1256TDS。 我们正在考虑如何将器件连接到 AFE1256TDS、我们知道有 AFE 输入、其玻璃接口具有264个端子和100um 间距。 您是否知道是否有任何可直接连接到此玻璃接口的连接器? 如果没有、您是否对如何将器件的输出连接到 AFE1256TDS 有任何建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xurong、

    AFE1256旨在通过 ACF/热连接直接连接到传感器。 通常、具有此类细间距的连接器不可用或不适用于生产。

    一种选择是使用 AFE0064、即 TQFP 封装。 但是、该器    件只有64个通道。此外、AFE1256/AFE2256的一些其他封装选项可能会满足您的要求。 我们可以通过电子邮件讨论这些选项。

    您是否可以  通过电子邮件继续此讨论? 确认后、我们的团队将通过电子邮件与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shriram:

    感谢您的回复! 是的、我们可以通过电子邮件继续此讨论。

    Xurong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shriram:

     

    我刚刚在论坛上找到了类似的问题(https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/524428?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=afe1256)。 如果您能为我提供有关 ACF 粘接步骤的更多信息、我将不胜感激。 您是否建议将 COF 器件直接连接到 我们的检测器器件(在硅片或 GaAs 基板上)? 或者、您是否建议将 COF 器件连接到另一个 PCB 板、该 PCB 板已连接到我们的检测器器件? 您对能够提供 ACF 绑定服务的公司有什么建议吗? 谢谢!

     

    最棒的

    Xurong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xurong、

    通常、标准 PCB 不支持 COF 的细间距。 因此、您可能需要考虑特殊的 PCB 工艺。 但是、为了降低寄生效应(布线电容等)、最好直接连接到传感器