This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:关于断电序列

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1014-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972607/ads1014-q1-about-power-down-sequence

器件型号:ADS1014-Q1

大家好!

让我了解下电序列。

ADS1014-Q1是否需要 断电序列?

是否可以突然关闭电源?

TX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件只有一个电源引脚、因此我不确定您所指的序列。 模拟输入电压不应高于电源电压、在这种情况下、顺序是模拟输入应在电源之前下降。  

    请注意、应在电源引脚附近放置一个去耦电容器、从而影响您 关断器件的速度。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia

    非常感谢!