This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:未在线性分析工具中捕获数据

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972849/ads8588sevm-pdk-data-not-getting-captured-in-linearity-analysis-tool

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8588S

大家好、我在 Deepika 购买了2个 ADS8588S EVM-PDK、使用 ADS8588S EVM GUI 时、我遇到了线性分析工具的问题。 尽管我向5V 范围内的通道设置馈入1kHz 的5.2V 正弦波(即必须馈入饱和输入)、但 GUI 会通知我"请使数据饱和以便执行线性分析"。 请帮助我解决此问题、并确保我是否以输入方式发送正确的数据!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepika、您好。

    您是否已将单极0-5.2V l 或双极-5.2V-+5.2V 正弦波信号应用于 ADS8588S 进行线性测试?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双极-5.2V 至+5.2V 正弦波信号作为输入馈送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepika、您好。

    您能否检查输入是否已在 GUI 的时域中饱和? 如果您可以上传屏幕截图、那将非常棒。 此外、请将 Vpp 增加100mV 并再次检查。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输入在时域中饱和、当我增加150mV 时、得到线性度结果。 感谢您的支持!!