This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:

Guru**** 2770415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, PGA281, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972645/ads8685

器件型号:ADS8685

尊敬的 TI 团队:

您是否具有与 ads8685在性能上相似或更好但输入范围较低的 ADC。 在 ads8685中、基准电压固定为4.096V、我无法低于2.5V。 我希望可以选择更低的范围、例如+/-0.5V/+/-1.0V 以上、可以接受更高的侧+/-5V 或更高。

位- 16至20、SAR、单通道、双极输入、采样率> 100KSPS、基准-内部/外部、串行干扰

此致

Pankaj Yadav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    我们没有这种具有双极直接输入和极小输入范围的 ADC。 最接近的 ADC 是 ADS125H01 、它可以通过内部 PGA、2.5Vref 和 SPI 接口支持+/-0.0195V 至+/-15.5V 单端双极输入信号。 但是、该 ADC 需要双高压电源(+/-18V 用于支持+/-15.5V 输入)、而且该 ADC 上的最大数据速率为40KSPS。

    通过使用前端 PGA 和 ADS8685来满足您的要求并实现更高的采样率、有一种解决方案。 有关详细信息、请参阅 PGA281或 PGA280 (4通道)。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的更新。 我只需要使用 SAR 拓扑。 我可以将 PGA 与 ADS8685搭配使用、但需要使用外部采样保持来调节每个采样的增益。 我没有找到适合 TI 500KSPS 速率的 S/H 放大器。

    此致

    Pankaj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    您需要可编程和可变增益放大器、而不是 S/H 放大器。 请参阅上面的 PN。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的建议。

    此致