This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:腕部 PPG 信号不好。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973092/afe4900-ppg-signal-not-well-at-the-wrist

器件型号:AFE4900

您好、经理。

我正在使用 AFE4900和 SFH7072在手腕上测试红色和红外 PPG 传感器。

但是、如果我再次测量感应良好的信号、则会有一个感应效果不好的问题。

我在增加 LED 电流和添加 DAC 的同时进行测试。

当我发现了最佳参数并再次进行测量时、信号很难拾取。

当 LED 电流增加时、直流也很高、DAC 也会增加。 此时测量时、感应效果似乎很好、但它对运动非常敏感。

它的反应非常敏感、难以使用、这也会随每次测量的变化而变化。

如何解决?

请检查并回复。

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daeho、

    请参阅我昨天给您的电子邮件。