This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681有关 TINA 中 ADC 输出引脚的查询

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972972/ads8681-enquiry-on-output-pin-of-adc-in-tina

主题中讨论的其他器件:ADS8681

您好!

我是否可以知道哪个引脚是 ADC 的输出(已采样的信号)?

是"ADC_SAMPLE"吗?

谢谢

实际上、我并不真正理解 TINA 参考设计文件中的这些术语。 在 ADS8681数据表中也找不到这些术语。

可以详细解释这些术语吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    "SA采样 输入"是输出、它是从"AIN_P"上施加的输入正弦波信号采样的信号。 请参阅下面的瞬态仿真结果。

    此参考设计中的仿真电路是一种简单的方法、通过显示转换和采集操作来显示 ADC 的工作原理、此外还在器件上对一些关键参数建模、以便您可以在不同的工作阶段看到动态变化、 例如 AVDD 电流(I_AVDD)。  

    此致、

    戴尔

    放大: