主题中讨论的其他器件: ADS1120
尊敬的团队:
我的客户正在使用直径为0.1mm 的38awg K 型热电偶评估 ADS1120-Q1。 ADS1120-Q1应用与"图74相同。 数据表中"9.2.1 K 型热电偶测量(–200°C 至+1250°C)"的热电偶测量"。
ADS1120-Q1在 Ta=25°C 时输出大约40°C 的测量结果。
当电缆长度延长时、测量结果会漂移得更高。
您是否知道导致此温度测量结果误差的原因?
我期待你的答复。
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya